EH 22351.
この運搬器具は、ワーク、治具、スピーカーボックス・容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。
Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.
耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。
検索結果は 4 ヒットしました
詳細情報
ピン部
グリップ
操作ボタン
バネ
ワークにH11のドリル穴があれば十分です。
それぞれのリフティングピンには、操作マニュアルが同梱されています。この資料は、PDFでダウンロードすることも出来ます。
オプションとして、適合するロケーティング・ブッシュ d1 = 8, 10, 12があります
2011/65/EUと2015/863指令には適合していません
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.