EH 22045.
ホルダーは、そばにスプリングプランジャーを設置するのに使います。セッティングスクリュー、グラブスクリュー等も同様にホルダーのタップ穴を使って取付可能です。
取付用タップ穴は、取付方向に対して90° の向きに加工されています。長穴を使って、固定する位置を調整することが可能です。
検索結果は 5 ヒットしました
詳細情報
ホルダーは、長穴を使って固定します。固定する位置を決める際に、長穴で調整することが出来ます。スプリングプランジャー用取付タップ穴は貫通していますので、調整後にロックナットを使って固定可能です
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.