FERROPLEXコンビハンマー
 IM0013185 Foto Banner

FERROPLEXコンビハンマー

FERROPLEXコンビハンマー

金槌かプラスチックハンマーどちらか迷うことはありません、なぜならFERROPLEX 2-in-1(コンビハンマー)には両方の機能があります。

金槌側は、熱処理鋼を採用し、打撃面には、注意深く高周波焼入れしています。

反対側に付いている、交換可能なナイロン製インサートは、品質の高い打撃を提供するとともに、極めて高い耐久性で最大の強度を保証します。このインサートは、原材料を押出し加工していますので、射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。 また、零度以下の環境でも欠けを起こしません。

鋼管製のハンドルには、振動を吸収するラバー製グリップがついています。ヘッドに圧入後かしめてありますので抜けることはありません。 ヘッド部の赤いラインが、このハンマーのハード部とソフト部の境界線を示しています。ユーザーの手になじむFERROPLEXは、ヘッド径30 と径35 mmがあります。

一体型のFERROPLEX 2-in-1(コンビハンマー)は、様々な用途に使えるハンマーとして、工業、商業全般のプロ用途だけでなく趣味でも使えます。さらには、工具箱で邪魔にならないサイズと重さなので、クラフトマンのマストアイテムになっています。