SUPERCRAFTハンマーのようなショックレスタイプのヘッド部には、たくさんの小さな鋼球が封入されおり、ハンマーを叩いた際の反動がありません。これにより、衝撃力を効率よくワークに与えることができます。その結果、ショックレスハンマーは、関節への負担が少なくなり、作業の疲労を軽減することがでいます。
交換可能な、耐摩耗性ナイロンを押し出し成型したインサートは、ワークに優しく、金属ワークを叩いた時の騒音を減らすことができます。また、ワークのとがった角を叩くにのにも最適です。
ショックレスタイプのSUPERCRAFTハンマーは、自動車産業での設置作業、修理、矯正、板金作業、金属関連の作業全般に使われています。
ショックレスのSUPERCRAFTソフトハンマーには、3タイプのハンドルがあります。
全てのSUPERCRAFTハンマーは、レムシェイド認証機関のVPA取得と安全マーク「GS」の認証テストに合格しています。
BRACKCRAFTハンマーも、ショックレスのソフトハンマーです。このハンマーは、ポリウレタンで全体が覆われています。
SECURALは、四角の打撃面ですので、角、エッジ作業に適しています。
ショックレスのドロップハンマーは、ハンドルが無いソフトハンマーですので、ユーザーは、ヘッドを直接手に持って使うことが出来ます。通常のハンドル付きのハンマーでは難しい、限られたスペースしかない作業に適しています。さらには、正確な打撃力もしくは、最小限の力をワークに加えたい作業に最適です。