EH 3555.
ハルダーの手斧は、見た目にもかっこいいデザインです! 特別な熱処理鋼で作った堅牢なオール金属製の斧は、鍛造後、研磨、磨き仕上げされています。質量は1,000g、取り扱いに最適のバランスです。
斧刃は、注意深く熱処理した後に研磨して切れ味を出しています。
一目で違いの分かる、この手斧には、ハンドメイドの滑り止めレザーグリップが付いていますが、手の汗を程よく吸収してくれます。 また、このグリップは、使えば使うほど手になじむ形状になります。
高品質レザー製のカバーは、持ち運ぶ際の怪我を防いでくれます。
小さな薪や焚き木割り, 杭の先端を尖らせる作業, 木彫り作業, 便利なアウトドア・グッズとして、キャンパー、ハンター、オフローダーの皆様に。
検索結果は 1 ヒットしました