EH 3007.
プロ向けの高品質な、斧とプラスチックハンマー2つの機能を併せ持つ、ハルダーのSIMPLEXモールは、それぞれ別に購入することに比べて、大きなコストメリットがあります。 このハイエンド品質の製品は、ドイツ林業組合と林業振興協会 (KWF)により認定されています。
ハイグレード炭素鋼を鍛造した斧刃は、その形状と相まって最高のまき割をお約束します。また、先端が重く、質量も4,100gあるため、斧の威力はさらに増しています。
スーパープラスチック製インサート径60mmは、均一の原材料を押出し加工しており、程よい硬さです。射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。プラスチックハンマーであれば、くさびで木材を完全に真っ二つにする際も、金属片で怪我をするリスクはありません。アルミ製のくさびとプラスチックハンマーの組み合わせであれば、製品の寿命を伸ばすことも期待出来ます。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
ヒッコリー製ハンドルは、繊維が長く耐久性に優れており、握りやすい形状に加工し、ニスで仕上げています。
皮製のカバーは、持ち運ぶ際の怪我を防いでくれます。
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
チェンソーによる木の伐採, ソフトハンマーのインサートを利用して、材料を損傷させず安全にスチールクサビを打ち込む作業, 1メートル程度の材木割り, くさびでの薪木割り, ガーデニング, 造園 、ガーデニング
検索結果は 1 ヒットしました
詳細情報
ハンドル
インサート 1
インサート 2
ハウジング
SIMPLEXハンマーアックスと組み立てる「スーパーエンプラ」ヘッドインサートは、品番3207.060に限定してください。
斧刃3210.160は、鋳鉄製ハウジング3011.160とのみ組み合わせてください
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.