Qual è la funziona dei perni di sollevamento per fori filettati e dove vengono utilizzati?
Qual è la differenza tra i perni di sollevamento classici e quelli per fori filettati?
Qual è il vantaggio dei perni di sollevamento per fori filettati rispetto ai semplici golfari?
Cosa bisogna considerare quando si montano i perni di sollevamento filettati?
In quale dimensione sono disponibili i perni di sollevamento per fori filettati?
Sotto quale carico assiale possono essere caricati i perni di sollevamento per fori filettati?
Sono possibili modelli speciali per i perni di sollevamento per fori filettati?
Cosa bisogna considerare per un design speciale di un perno di sollevamento filettato?
Le informazioni sui perni di sollevamento filettati indicano il lotto di produzione?
Di quale materiale sono fatti i perni di sollevamento per fori filettati?
Qual è la durata di un imbastitore?
Qual è la funziona dei perni di sollevamento per fori filettati e dove vengono utilizzati?
Tutti i componenti, le macchine e i pezzi con una filettatura esistente possono essere sollevati o fissati direttamente tramite la filettatura. I perni di sollevamento filettati sono utilizzati in quasi tutti i settori, ad es. in ingegneria meccanica, industria elettrica, costruzione e montaggio di infissi.
Qual è la differenza tra i perni di sollevamento classici e quelli per fori filettati?
I perni di sollevamento possono essere montati molto rapidamente in fori esistenti con sotto squadro.
I componenti che hanno già una filettatura esistente possono essere spostati o sollevati con il perno di sollevamento filettato inserendo il perno di sollevamento filettato nel foro filettato.
I golfari utilizzati in precedenza possono essere sostituiti con il perno di sollevamento filettato Halder senza alcun problema o modifica meccanica al componente - per cortesia fare riferimento alle specifiche di carico nel catalogo.
Qual è il vantaggio dei perni di sollevamento per fori filettati rispetto ai semplici golfari?
I golfari sono più economici, ma rimangono sulle parti da spostare. A lungo termine, questo si riverserà sui costi. Ci vuole tempo per stringere i golfari. In confronto, i perni di sollevamento filettati vengono inseriti nella filettatura e bloccati "in un colpo solo" premendo il pulsante di azionamento. Per questo motivo il perno di sollevamento filettato viene ammortizzato dopo ca. 350 applicazioni.
Cosa bisogna considerare quando si montano i perni di sollevamento filettati?
Poiché si tratta di un dispositivo di movimentazione del carico certificato TÜV con marchio CE, è necessario osservare le istruzioni per l'uso. Il perno di sollevamento filettato deve essere sempre inserito completamente nella filettatura. Inoltre la sicurezza funzionale è garantita ruotandolo leggermente a mano fino a raggiungere il fermo del filo.
In quale dimensione sono disponibili i perni di sollevamento per fori filettati?
Nelle dimensioni M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 così come 1/2", 3/4" e 1 1".
Sotto quale carico assiale possono essere caricati i perni di sollevamento per fori filettati?
La capacità di carico massima dipende dalla versione utilizzata. I valori sono nell'intervallo tra 2,1 kN (M8) e 42,3 kN (M30) con sicurezza 5 volte superiore. Valori più bassi si applicano per la direzione di trazione diagonale o di 90° - vedere la tabella dei dati del prodotto.
Sono possibili modelli speciali per i perni di sollevamento per fori filettati?
Sì, sono possibili modelli speciali. Tuttavia, poiché nel caso dei perni di sollevamento filettati sono necessari segmenti di filettatura per ciascuna dimensione di filettatura, al momento possono essere offerte solo le dimensioni di filettatura esistenti. È possibile apportare modifiche alla geometria fino a un certo punto. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.
Cosa bisogna considerare per un design speciale di un perno di sollevamento filettato?
Poiché le versioni speciali sono solo simili alle versioni standard, l'approvazione TÜV non è applicabile. Se lo scostamento dalla versione standard è solo minimo, è possibile l'etichettatura CE. In questo modo la parte speciale riceve anche una specifica della capacità di carico basata sulla parte standard equivalente.
A partire da quale numero di pezzi si può produrre una geometria speciale per i perni di sollevamento per fori filettati?
Un'offerta economica può essere fatta per ordini a partire da 10 pezzi in sù. Se necessario, non esitate a inviarci la vostra richiesta.
Qual è la differenza tra un certificato TÜV e il marchio CE per gli imbastitori e i perni di sollevamento per fori filettati?
Poiché i perni filettati di sollevamento per fori filettati e gli imbastitori sono un dispositivo di movimentazione del carico e quindi rientrano nella direttiva macchine 2006/42/CE, l'etichettatura CE è obbligatoria. L'etichettatura CE include, tra le altre cose, che sia specificata una capacità di sollevamento massima del'imbastitore / perno di sollevamento per fori filettati. Queste informazioni sono determinate da calcoli e test interni. L'imbastitore / il perno di sollevamento filettato è approvato dal TÜV solo se anche questi valori sono stati testati e approvati dal TÜV. I design speciali sono prodotti solo come perni speciali senza marchio CE e quindi senza indicazione della capacità di sollevamento, poiché di solito non vengono eseguiti test e calcoli per questi. Se applicabile, è possibile emettere un'etichettatura CE se l'imbastitore / perno di sollevamento per fori filettati è simile ad un perno di sollevamento standard e i suoi dati di carico possono essere utilizzati come riferimento. Un certificato TÜV deve essere ordinato appositamente dal TÜV per ogni taglia per il test ed è associato a costi aggiuntivi. Se necessario, non esitate a inviare la vostra richiesta.
Le informazioni sui perni di sollevamento filettati indicano il lotto di produzione?
Sì, oltre alla data di produzione annuale, sul perno di sollevamento è indicato anche il numero di lotto BA.
Di quale materiale sono fatti i perni di sollevamento per fori filettati?
Esiste una versione in acciaio trattato termicamente, temprato e fosfatato al manganese e una versione in acciaio inossidabile 1.4542 temprato per precipitazione, a seconda dell'applicazione. Per i valori di carico vedere la tabella dei dati del prodotto.
Qual è la durata di un imbastitore?
Se un perno di sollevamento filettato è danneggiato, ad es. se è incrinato o deformato, deve essere immediatamente rimosso dall'uso. Questo controllo visivo e funzionale deve essere effettuato prima di ogni utilizzo. Inoltre, il perno di sollevamento filettato deve essere sottoposto una volta all'anno ad un controllo di sicurezza con controllo visivo e funzionale da parte di una persona qualificata.