1938

Fondazione dell'azienda da parte dell'Ing. Erwin Halder e deposito del brevetto del "mazzuolo Simplex ad effettoammortizzato".

 

1940

Iscrizione al Registro delle Imprese. Costruzione della prima fabbrica.

 

1948

Inizio della produzione di Normalizzati e di utensili per il taglio, la tranciatura e l'imbutitura.

 

1949

Acquisisione della società da parte di Maria Halder dopo la morte del marito, fondatore della società.

 

1958

Viene pubblicato il primo catalogo Normalizzati.

 

1960

L'ingegnere Werner Halder entra nell'azienda di famiglia.

 

1971

Trasformazione in Accomandita. La direzione viene assunta dal figlio maggiore del fondatore,l'ing. Werner Halder.

 

1990

Completamento del nuovostabilimento.

 

1992

Trasferimento delle attività nelnuovo stabilimento.

 

1993

Apertura della filiale Halder d.o.o. in Slovenia.

 

1994

Certificazione del Sistema diQualità DIN EN ISO 9001.

 

1996

Apertura della filiale "Halder • Roemheld Korea Ltd." in Corea del Sud

 

1997

Creazione del sito Internet www.halder.de.

 

1998

Completamento del nuovo edificio comprendente il magazzino e il reparto produzione Normalizzati in Bronnen.

 

2000

Rinnovo della direzione. Dopo 40 anni Werner HalderLascia la guida del gruppo nelle mani del figlio, il Dr.Ing. Stefan Halder.
Apertura della filiale Halder Inc. in USA.

 

2003

Certificazione del Sistema di Qualità DIN EN ISO 9001:2000.

 

2006

Valutazione EN 9100 (basata sulla ISO 9001:2000). Approvazione come fornitore da parte della Airbus Deutschland GmbH.

 

2007

Certificazione secondo EN 9100 D.

 

2010

Costruzione e massa in opera del nuovo edificio adibito alla logistica e aumento della produzione dei componenti Normalizzati.

 

2011

Apertura della filiale "Roemheld • Halder Co. Ltd." in Giappone.

 

2012

Apertura della filiale "Halder France SAS" in Francia.
Certificazione secondo EN 9100 rilasciata da DQS.

 

2013

Approvazione come società di produzione, secondo EASA Part 21 / capitolo G.
75th anniversario della Erwin Halder KG.

 

2016

Attivazione di un nuovo centro logistico.

 

2017

Acquisizione dell'azienda WPR System.
Fondazione della Picard GmbH (attraverso l'acquisizione della Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG e Ruthe Hammerfabrik GmbH & Co. KG).