L'original

pour les

professionnels

Maillets ou Outillages Forestiers

Le jardinage et le paysagisme ont des exigences très variées. Les conditions sont souvent difficiles. Il est donc important de pouvoir toujours compter sur ses outils. Nos maillets ont été conçus spécialement pour ces tâches. Robustes, fiables et polyvalents, ils répondent à vos besoins au quotidien.

Pour les poseurs de sols, tout ce qui facilite le travail est bon à prendre. C’est pourquoi, chez Halder, nous fabriquons des maillets adaptés aux exigences de chaque corps de métier, comme notre SECURAL.

Qu’il s’agisse de poser des vitres, des fenêtres ou des portes vitrées, les maillets Halder sont la garantie de ne rien casser et de ne pas rayer les objets.

Enfoncer des piquets, fendre des résineux, des feuillus, des bûches ou du petit bois, travailler avec des coins, contrôler les arbres : le travail dans l’agriculture et la foresterie est varié et souvent fatigant. Heureusement, Halder a un outil adapté pour chacune de ces tâches. Ils convainquent par leur finition de grande qualité et leurs nombreuses variantes, et soulagent les articulations tout en permettant de travailler sans se fatiguer.

Positionner des pièces à usiner, desserrer des flasques, ajuster des conduites, orienter des châssis, ouvrir des moules : il y a autant de maillets Halder que d’applications dans l’industrie métallurgique. Nos maillets s’appellent SIMPLEX, SUPERCRAFT ou SECURAL et peuvent être configurés en fonction des besoins de l’utilisateur.

Les exigences sont diverses dans la tapisserie et la sellerie, entre les meubles rembourrés qu’il faut tapoter doucement et les trous qu’il faut perforer avec force. Heureusement, Halder a un marteau adapté pour chaque application !

Un marteau à tout faire ? Ça n’existe pas. En tout cas pas quand on prend son métier au sérieux. Car cela fait une différence de devoir appliquer beaucoup de force pour dégager un vieux chambranle de porte ou de porter un coup délicat pour travailler sur un meuble précieux. C’est pourquoi Halder a différents maillets qui peuvent être configurés précisément pour tous les travaux de menuiserie.

Bien sûr qu’il y a une différence entre effectuer des travaux de bordage avec délicatesse et travailler les conduites à grands coups. Chez Halder, du petit BASEPLEX au marteau combiné FERROPLEX, on trouve un marteau avec la configuration optimale pour l’application visée. De plus, il est d’excellente qualité et protège les articulations comme la pièce à usiner.

Les travaux de maintenance et de réparation peuvent être très variés. Montage ou démontage de transmissions et de blocs moteurs, remplacement de roues ou travaux légers tels que le détachement délicat d’habillages en plastique, les maillets Halder permettent de relever tous les défis.

Que ce soit pour poser une charpente, positionner des poutres ou fixer des pare-vapeur, la vaste gamme de Halder comprend un outil adapté à chaque application. Du maillet SIMPLEX aux supports magnétiques en passant par le marteau de frappeur SIMPLEX, Halder a tout ce qu’il faut pour faciliter le travail des artisans.