Einer für alles: PUSH & GO Multiadapter von Halder

Unterschiedlichste Zubehörkomponenten für die Jagd einfach montieren 

Im Revieralltag müssen für unterschiedliche Jagdsituationen immer wieder verschiedene Hilfsmittel an das Jagdgewehr montiert bzw. entfernt werden. Das Zweibein, um über einen langen Zeitraum präzise im Anschlag bleiben zu können, ist das beste Beispiel, aber bei weitem nicht das einzige. Mit dem neuen PUSH & GO Multiadapter von Halder kann der Jäger in Sekundenschnelle verschiedene Komponenten montieren und wechseln.  

„Unser neuer Multiadapter gehört durch die Verwendung von Leichtbaumaterialien – die Kombibuchse wird aus Titan und der Adapter-Korpus aus Aluminium gefertigt – zu den leichtesten am Markt verfügbaren Varianten. Er ist vielleicht sogar der leichteste. Auf jeden Fall ist er aber die flexibelste Lösung. Kein anderer Adapter vereint so viele Befestigungen in sich“, ist Robert Mitteneder, Vertrieb bei der Erwin Halder KG, begeistert. 
Bis zu drei Picatinny-Schienen zum Beispiel für die schnelle und wiederholgenaue Montage eines Zweibeins können an dem neuen Multiadapter von Halder einfach mittels Inbusschrauben befestigt werden. Darüber hinaus sind zwei Buchsen zur Verbindung mit PUSH & GO Riemenbügeln und Stud-Adaptern darin integriert. Der Multiadapter lässt sich seitlich schwenken (30° nach links und 30° nach rechts). Robert Mitteneder: „Durch den Schwenkbereich können seitliche Unebenheiten der Schießunterlage von bis zu 30° problemlos ausgeglichen werden.“

Einfache und schnelle Wechsel

Der PUSH & GO Multiadapter ist nicht nur leicht und flexibel, sondern dank der bewährten Kugelsperrbolzen-Technologie auch blitzschnell und völlig geräuschlos am Gewehr befestigt. Dafür muss lediglich der Druckknopf betätig werden. Die Kugeln arretieren beim Loslassen des Knopfes selbsttätig und werden umgekehrt durch den Druck auf den Knopf entriegelt.
Um den Multiadapter verwenden zu können, ist lediglich die Montage der Kombibusche in den Vorderschaft erforderlich. Dafür muss die Kombibuchse – am besten von einem Büchsenmacher – stirnseitig am Schaft eingedreht, verklebt und/oder verschraubt werden. Wird der Multiadapter nicht verwendet, kann dann einfach der PUSH & GO Riemenbügel von Halder dort arretiert werden. Dabei kommt auch die große Besonderheit der Kombibuchse zum Tragen: Sie kann sowohl Riemenbügel mit Durchmesser 9,5 mm als auch mit 6 mm aufnehmen. „Die Kombibuchse haben wir eigens für den Multiadapter entwickelt. Der Grund ist ganz einfach: Wird ein Zweibein über den Multiadapter an dem Gewehr befestigt, muss aufgrund der Gewichtsbelastung zwingend mit einem Bolzendurchmesser von 9,5 mm verriegelt werden. Die Kombibuchse sorgt mit ihrer Doppelfunktion dafür, dass es dem Benutzer überlassen bleibt, welchen Riemenbügel er am Gewehrriemen verwendet – 6,0 oder 9,5 mm – beide passen!“, ergänzt Robert Mitteneder.
Halder liefert den Multiadapter in einer praktischen Box. Dabei haben Jäger die Wahl zwischen zwei Varianten: 6,0 mm und 9,5 mm. Neben dem Adapter selbst sind darin eine Kombibuchse für den Schaft, ein Stud-Adapter und drei Picatinny-Schienen enthalten. Damit hat der Jäger alle wichtigen Bestandteile beisammen. 

 

Multiadapter

Mit dem neuen PUSH & GO Multiadapter von Halder kann der Jäger schnell und einfach verschiedene Hilfsmittel am Gewehr montieren und wechseln. Dank hochwertiger Leichtbaumaterialien ist der Adapter selbst extrem leicht und fällt so kaum in Gewicht bei der Handhabung.

 

 

Multiadapter

Picatinny-Schienen, PUSH & GO Riemenbügel, Stud-Adapter – mit dem extrem flexiblen PUSH & GO Multiadapter stehen Jägern alle Möglichkeiten offen, um Zubehör, wie etwa ein Zweibein, am Gewehr zu befestigen.

 

Downloads: