GESUND für Material und Anwender!
In unseren Produkten steckt über 80 Jahre Erfahrung in Produktion und Anwendung!
Das zahlt sich aus - in QUALITÄT, SICHERHEIT und GESUNDHEIT!
Warum? Erwin Erklärt´s!
Metallsplitter beim Fräsen oder Drehen - nicht aber beim Schlagen!
Keine Gefahr durch abgehende Metallsplitter, da mit Schoneinsätzen, die weicher sind als Stahl, geschlagen wird!
Hören was man hören will!
Mit unseren rückschlagfreien Schonhämmern bis zu 63 % geringere Lärmbelästigung, wie mit einem 500g Schlosserhammer.
Schmerzen? Aber bitte nicht von der Arbeit!
Bis zu 58 % weniger Vibrationen am Stiel und somit auch im Arm, im Vergleich zu einem 500g Schlosserhammer.
Die Schrotfüllung im Kopf unserer rückschlagfreien Schonhämmer minimiert den Rückprall.
Länger durchalten!
Trotz Schonung des Werkstücks vergleichbare und teilweise sogar wesentlich höhere Schlagkraft, als mit einem Schlosserhammer - Dank des SUPERCRAFT Prinzips.
Vom Brecher bis zum Softi - SIMPLEX Einsätze!
Egal ob Stahl, Aluminium oder Holz mit unseren unterschiedlichen SIMPLEX-Einsätze hinterlässt du nur gewünschte Spuren und das ohne umständliche Arbeitsweisen(Verwendung von Schlaghölzern, etc.).
Immer genügend Grip!
Unsere ergonomisch geformten Holzstiele und Gummigriffe liegen optimal in der Hand und verhindern ein Herausrutschen aus der Hand.
Die Holzstiele unserer SUPERCRAFT und SIMPLEX Schonhämmer sind aus Hickory bzw. Akazie.
Die langfaserigen Holzstiele brechen in der Regel nicht in zwei Teile und sind somit wesentlich sicherer als Stiele aus anderen Holzarten.
Geschützt - auch vor Fehlschlägen!
Die Stielschutzhülsen schützen den Stiel bei Fehlschlägen.
Zudem sind die Gehäuse sehr stabil und bruchsicher.
Eine dicke Pulverbeschichtung schützt das Gehäuse vor Korrosion.
Die Nylon Einsätze der SUPERCRAFT Hämmer sind die widerstandsfähigsten am Markt. Sie halten auch Schlägen auf Stahlkanten stand (sogar bei Minustemperaturen).
Gleichbleibend hohe Qualität!
Die Schweißarbeiten bei der Produktion unserer SUPERCRAFT Hämmer werden von Robotern ausgeführt. Dies garantiert eine gleichbleibend hohe Qualität. Der Stahlschrot ist im Hammerkopf absolut sicher versiegelt.
Die Gummi Einsätze der SIMPLEX Hämmer halten um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummihammer.
2 in 1: Zwei Hämmer in einem Werkzeug!
Durch die verschiedenen Variationen unserer Schlageinsätze mit unterschiedlichen Härtegraden, kannst du dir deinen individuellen Schonhammer für nahezu jeden Anwendungsbereich zusammenstellen.
Spart Kosten und Ressourcen!
Einsätze, Stiele und auch die Gehäuse unserer Schonhämmer können individuell ausgetauscht und nachgerüstet werden.
Dies ist nicht nur ressourcenschonend, sondern auch kostensparend.
Eine große Familie: Erwin Halder - Erwin erklärt´s, Folge 1
Jetzt geht’s los! Erwin wird euch in Zukunft erklären, warum Plastik gut für die Gesundheit ist, warum es besser ist, den Kopf voller Schrot zu haben und vieles mehr. Aber heute stellt er sich erstmal selbst vor – viel Spaß mit "Erwin erklärt's"!
Warum Plastik gut für die Gesundheit ist - Erwin erklärt´s, Folge 2
Du glaubst, Plastik ist ungesund? Dann wird dir Erwin jetzt mal das Gegenteil beweisen. Viel Spaß mit Folge 2 von „Erwin erklärt’s“!
Wie du ohne Rückschläge durchs leben kommst: Erwin erklärt´s, Folge 3
Du hast Rückschläge satt? Erwin erklärt dir, wie du sie künftig vermeidest – in Folge 3 von "Erwin erklärt's"!
Warum Softies die besseren Schläger sind - Erwin erklärt´s, Folge 4
Wie man auch als Softie jede Menge Wumms entwickeln kann, erfährst du in Folge 4 unserer Serie „Erwin erklärt`s“. Hau rein!
Warum es clever ist, wenn man Schrot im Kopf hat - Erwin erklärt´s, Folge 5
Du hast nur Schrot im Kopf? In Folge 5 erklärt dir Erwin, warum das ganz schön clever ist.
Warum Heavy Metal leise besser klingt? - Erwin erklärt´s, Folge 6
Den ganzen Tag Heavy Metal und dabei sein Gehör schonen? Geht: Einfach Folge 6 von "Erwin erklärt's" anklicken.
Warum günstig am Ende teuer ist? - Erwin erklärt’s Folge 7
Sparen kann richtig teuer werden. In Folge 7 von "Erwin erklärt's" erfahrt ihr, warum.
Wie du verhinderst, den Kopf zu verlieren? - Erwin erklärt´s, Folge 8
Du möchtest dich und andere bei der Arbeit schützen? Dann schau dir Folge 8 von "Erwin erklärt's" an. Viel Spaß!
Wie du austeilst ohne einstecken zu müssen - Erwin erklärt´s, Folge 9
Das Leben ist hart, unsere Nylon-Einsätze sind härter. Mehr harte Tatsachen gibt’s in Folge 9 unserer Serie „Erwin erklärt’s“.
Wie du Sti(e)lbrüche vermeidest - Erwin erklärt´s, Folge 10
Folge 10 ist da, ein Jubiläum für alle „Erwin erklärt´s“-Fans! Heute geht es um die Qualität unserer Stahlgussgehäuse. Viel Spaß!
Wie du auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzt - Erwin erklärt´s, Folge 11
Nicht jeder zeigt so viel Einsatz wie Erwin, wenn es ums Erklären geht. In Folge 11 von „Erwin erklärt´s“ zeigt er besonders viele Einsätze! Viel Spaß!
Wie aus einem Hammer zehn werden - Erwin erklärt´s, Folge 12
Unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche Hämmer? In Folge 12 von „Erwin erklärts“ erfahrt ihr wie ihr mit einem Hammer für alles auskommt.