Der Anwender muss lediglich den orangefarbenen Aluminium-Druckknopf am Kopfende der Bolzen drücken und dann wird der Bolzen einfach in die vorhandene Gewindebohrung gesteckt. Beim Loslassen des Druckknopfes rasten die Gewindesegmente in das Gewinde des Bauteils ein. Mit einer leichten Umdrehung per Handkraft zum Schluss sitzt der Gewindesperrbolzen dann sicher und fest in der Bohrung.
Zum Lösen muss der Gewindesperrbolzen lediglich eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht und dann der Druckknopf betätigt werden.
Am Griff ist eine Nut angebracht, um dort ein Halteseil bzw. einen Clip für ein Halteseil zu befestigen.