Rückschlagfrei d.h. das Kopfrohr der SUPERCRAFT - Hämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies hat den Effekt ,dass der Hammer beim Schlagen auf ein Werkstück nicht zurückprallt. Die volle Schlagkraft wird auf das zu bearbeitende Werkstück übertragen. Rückschlagfreie Hämmer ermöglichen somit ein ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.
Die auswechselbaren, verschleißfesten Nyloneinsätze aus extrudiertem Nylon-Sondermaterial, schonen zum einen das Werkstück und reduzieren zum anderen den Schlaglärm beim Bearbeiten metallischer Werkstücke. Sie eignen sich auch bestens zum Schlagen auf scharfkantige Teile.
Eingesetzt werden die rückschlagfreien SUPERCRAFT- Schonhämmer vor allem für Montage- und Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, universelle Montagearbeiten im Metallbereich.
Die rückschlagfreien SUPERCRAFT-Schonhämmer sind mit 3 unterschiedlichen Stielvarianten erhältlich:
Alle SUPERCRAFT - Hämmer sind von der VPA- Remscheid geprüft und tragen das „GS“- Zeichen.
Der BLACKCRAFT ist ebenfalls ein rückschlagfreier Schonhammer. Er ist zusätzlich noch komplett PUR-ummantelt.
Der SECURAL hat eine rechteckige Schlagfläche und eignet sich inbesondere bei Arbeiten im Ecken- und Kantenbereich.
Der rückschlagfreie Klopfer ist ein Schonhammer ohne Stiel, d. h. man hat den Hammerkopf direkt in der Hand hat. Er kommt nicht nur dort zum Einsatz, wo eine beschränkte Zugänglichkeit den Einsatz eines Hammers unmöglich macht, sondern ermöglicht es zudem, die Schlagkraft sehr genau zu dosieren, genau zu treffen und kraftsparend zu arbeiten.